结果:找到"视频处理器 差分晶振",相关内容1000条
- YXC差分可编程振荡器,频点200MHz,LVDS输出,应用于360°全景环视
- 要想获得行车安全的更多保证,除了驾驶人娴熟的驾驶技巧,驾驶人是否能够获取车身外更详尽的路况显然同样起着重要作用。鉴于汽车驾驶位存在很多盲区,这极容易给驾驶人带来诸多安全隐患,360°全景环视因此而生。其原理是通过在车身前后左右安装足够数量的高清摄像头,再由软件把每个摄像头捕获到的汽车周围的时景无缝拼接。这样驾驶人在驾驶车辆时,无论是前进还是倒车,都可以掌握每一秒车身周围的变化,大大避免了因盲区带来的安全隐患。另外,驻车后,驾驶人也可以远程通过手机监控汽车内及汽车周围状况,对汽车可以做到实时监控。360°全景车载摄像头高清画面的捕获离不开晶振的功劳,它稳定输出高精度高频信号给芯片,360°全景...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 差分晶振,有源晶振,晶体振荡器,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-06-18 15:48:00
- 差分可编程振荡器,频点50MHz,LVDS输出,应用于音视频处理器
- 音视频处理器是一种专用芯片或集成电路,用于处理音频和视频信号的输入、输出和处理。它通常被用于各种音视频设备和系统中,如电视机、音响系统、数字影音播放器、监控摄像头、视频会议设备等。音视频处理器中的晶振扮演着重要角色。一方面,音视频处理器需要严格的时钟同步,以确保音视频信号的稳定处理和同步输出。晶振提供的基准时钟信号用于同步各个部件和模块的工作,确保它们以正确的时间间隔进行数据处理和传输。另一方面,音视频处理器通常需要对输入信号进行采样和转换,例如将模拟音频信号转换为数字音频信号,或者对视频信号进行数字化处理。晶振可用于控制数据采样的时序,确保输入信号能够准确地被转换和处理。此外,晶振的频率和...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 差分晶振,有源晶振,晶体振荡器,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-06-11 15:37:00
- YXC可编程差分晶振,频点148.5MHz,LVDS输出,5032封装,应用于高端摄像头
- 高清视频会议摄像机是一种专门设计用于实时视频通信和会议的设备,具有高分辨率、广角镜头、自动调节功能等特点,旨在提供清晰、流畅的视频图像,以实现远程会议参与者之间的高质量视听交流和沟通。晶振在高清视频会议摄像机中扮演着重要的角色,主要体现在以下几个方面:1)时钟同步:高清视频会议摄像机需要精确的时钟同步来确保视频帧的采集、编码、传输和显示的同步性。晶振提供稳定的时钟信号,用于同步摄像机内部各个模块的工作,保证视频流的连贯性和准确性。2)视频帧率控制:高清视频会议摄像机的输出视频通常以一定的帧率进行传输和显示,如30帧/秒或60帧/秒。晶振提供的时钟信号用于控制视频采集和编码的帧率,确保输出视频...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 差分晶振,有源晶振,晶体振荡器,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-05-11 16:55:00
- YXC可编程差分振荡器,频点50MHz,7050封装,LVDS输出,应用于激光测距仪
- 激光测距仪是利用调制激光的某个参数对目标的距离进行准确测定的仪器。它广泛用于地形测量,战场测量,坦克,飞机,舰艇和火炮对目标的测距,测量云层、飞机、导弹以及人造卫星的高度等。在激光测距仪的工作过程中,晶振将电能转化为机械振动能量,以产生稳定的激光脉冲。而稳定性在激光测距仪的测量精度有着重要影响。晶振的振动频率直接决定了激光脉冲发射和接收的时间精度。如果晶振频率不稳定,那么激光测距仪将无法准确测量激光脉冲回程时间,进而影响距离计算的精度。同时,晶振的稳定性还与激光测距仪的长期使用和环境变化有关。晶振的振动频率可能会受到温度、湿度、震动等因素的影响,从而导致激光测距仪的测量精度出现变化。为了保持...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-26 16:37:00
- YXC差分振荡器,频点156.25MHz,HCSL输出,工作温度-40-105℃,应用于网关
- 网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。网关具备将一种通信协议转换为另一种通信协议,实现对PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,根据不同现场网络环境实现灵活的上网通信,实现如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等边缘计算功能等多种功能。它可应用于数据采集、设备联网、远程维护等方面。网关对晶振的质量要求较高,主要体现在以下几个方面:1.频率稳定性:网关要求晶振具有较高的频率稳定性,以保证设备在不同工作环境下都...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-22 15:46:00
- 扬兴科技可编程差分晶振,频点155.52MHz,LVPECL输出,应用于交换机
- 交换机(Switch)是一种网络设备,主要用于电(光)信号的转发,允许接入交换机的任意两个网络节点之间进行独立的通信。交换机不仅限于以太网应用,还有电话语音交换机、光纤交换机等多种形式,以适应不同的网络需求。交换机需要稳定的时钟信号来同步网络数据的传输和处理。晶振提供这样的时钟信号,确保交换机能够准确地控制数据包的转发、接收和处理,从而保证网络的稳定性和可靠性。同时,交换机通过各种网络接口(如以太网口、光纤口等)连接到网络中的其他设备。晶振的时钟信号用于控制网络接口的工作,确保数据的准确传输和接收。此外,交换机通常需要定期发送管理信息或进行性能监控,以确保网络的正常运行。晶振提供的时钟信号用...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,差分晶振,可编程差分晶振,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-19 15:20:00
- YXC扬兴科技|YSO110TR:音频调节器提供精确时钟信号的理想选择
- 在音频调节器领域,精确的时钟信号对于音频处理和调节具有关键作用。石英振荡器YSO110TR(料号:OT2JI-111-12.288M)作为理想的时钟源,音频调节器提供高稳定性和精准的时钟信号,满足行业对于音频质量和精度的需求。音频调节器行业对于音频信号的精确处理和调节要求极高。音频设备需要高稳定性的时钟信号作为参考,确保音频处理的准确性和精度。YSO110TR作为有源石英振荡器,其频率为12.288MHz,频差仅为±30PPM,具有高稳定性和低抖动。它为音频调节器系统提供精准的参考时钟,确保音频信号的准确采样和处理,提升音频质量和精度。石英振荡器YSO110TR采用紧凑型小尺寸封装,尺寸为3...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: YXC扬兴科技 晶体振荡器 音视频处理器 石英振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-07 14:38:00
- YXC扬兴科技推出:稳定音视频数据传输YSX321SL助力音视频混合矩阵编码器延长器
- 音视频混合矩阵、编码器和延长器在现代通信和娱乐领域扮演着重要的角色,而稳定的时钟信号对于保证音视频数据传输的质量至关重要。扬兴科技的石英谐振器YSX321SL(料号:XL2OI-111-24.576M)作为关键组件之一,提供稳定的频率信号,助力音视频混合矩阵、编码器和延长器实现高质量的数据传输。音视频混合矩阵、编码器和延长器行业对于稳定时钟信号的需求越来越高。YSX321SL是一款负载12PF的24.576MHz石英谐振器,常温频差仅为±10PPM,确保了音视频数据传输的稳定性和准确性。它可为系统提供稳定的参考频率,使得音视频信号能够准确地进行编码、解码和延长,保证了数据的高质量传输。YSX...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振 音视频处理器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-21 14:26:00
- 技术干货丨视频处理器晶振应用方案
- 一、定义与作用视频拼接控制器也称视频处理器,在液晶拼接屏中起了重要的作用,它是大屏拼接系统中的核心设备,但正如主机需要CPU一样,液晶拼接屏也同样需要一个类似CPU。视频拼接控制器用于控制和管理多个视频信号的拼接和转换。它可以接受多个视频源,并将它们合并成一个输出信号,以实现视频切换、分屏显示和画面拼接等功能。视频处理器通常具备HDMI接口,可以接收和输出HDMI信号。通过HDMI接口,视频处理器可以与各种设备连接,如电视、显示器、摄像机和音频接收器,以实现高质量的音视频传输和处理。二、晶体性能要求①高稳定:视频处理器需要一个准确和稳定的时钟信号来同步视频数据的处理和输出,这就需要使用晶振作...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 视频处理器 差分晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-04 10:28:00
- 一分钟带你看懂,差分晶振是什么?
- 在晶振家族中有一种特殊晶振类型的存在,它就是差分晶振。除了产生单端的振荡信号之外,差分晶振还能输出差分信号。差分信号由两个相位相反、幅度相等的信号组成。差分晶振的优势在于其出色的抗干扰能力和稳定性,能够抵消传输线路中的噪声和串扰,从而使信号传输更加稳定可靠。通过差分传输,信号的抖动和失真将得到有效控制。因此,差分晶振被广泛应用于高速数据传输中,如USB、HDMI、SATA等接口,以及移动通信基站、卫星通信、无线局域网等通信领域,还有光纤通信系统中作为光发射器和光接收器的时钟源,以确保信号的稳定传输。差分晶振的输出信号可以直接连接到差分接收器或差分收发器,实现高速数据传输。最后考考大家,差分晶...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 差分晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-07-26 14:03:00
返回